DepartmentPage

Elastomertechnik (135 Produkte umfassen 2503 Artikel)


Elastomertechnik

ERIKS ist der Spezialist für Elastomertechnik. Deshalb finden Sie hier Elastomerplatten, Gummiprofile und Formteile. Es sind Produkte aus verschiedenen Werkstoffen erhältlich, wie NBR (Nitril), VMQ (Silikon), FKM (Viton), EPDM, NR (Naturkautschuk), Korkgummi, FFKM und CR (Neopren). Sie sind sowohl in Standard- als auch in kundenspezifischen Ausführungen erhältlich.

Elastomerplatten

Es ist praktisch, Elastomerplatten auf Lager zu haben. Bei einem Defekt in der Anwendung kann so schnell ein neuer Streifen, eine Scheibe oder einen Ring ausgeschnitten werden. Sie können dies selbst in Ihrer eigenen Werkstatt tun oder die Aufgabe ERIKS überlassen. Darüber hinaus können Elastomerplatten auch zum Schutz des Untergrunds unter eine Maschine gelegt werden. Die Elastomerplatten sind auf Rollen in unserem Webshop erhältlich.

Gummiprofile

Gummiprofile eignen sich für drei Hauptzwecke: als Dichtungsprofil, als Kantenschutzprofil und als Stoßprofil. Sie sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich.

Gummiformteile

Die Gummi formteile aus unserem Shop haben unterschiedliche Formen, optimieren Ihre Anwendung jedoch Stück für Stück. Sie dienen vor allem als Schutz oder Abdichtung.

Elastomerprodukte bei ERIKS bestellen

Wie hoch ist der Preis der Elastomerprodukte von ERIKS?

Die Preise für spezifische Elastomerprodukte finden Sie auf den Produktseiten in unserem Webshop. Ist ein Preis nicht sofort sichtbar? Dann erscheint er, sobald Sie sich einloggen.

Wie lang ist die Lieferzeit der Elastomerprodukte von ERIKS?

Die Lieferzeit für ein bestimmtes Elastomerprodukt ist auf der Seite des jeweiligen Produkts angegeben. Benötigen Sie ein Teil schneller? Wählen Sie dann einen anderen Typ, der auch für Ihre Anwendung geeignet ist.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach einer guten Alternative? Lassen Sie uns Ihnen helfen und setzen Sie sich über das Anfrageformular mit uns in Verbindung.

Kann ich maßgearbeitete Elastomerprodukte bestellen?

Interessieren Sie sich für ein maßgefertigtes Elastomerprodukt? Oder benötigen Sie ein Elastomerprodukt für eine spezielle Anwendung oder mit einem bestimmten Gütesiegel? Setzen Sie sich einfach über das Anfrageformular mit uns in Verbindung und wir werden ihnen behilflich sein.