Est-il nécessaire de tester
à nouveau les tuyaux ?
Parfois, les règles applicables à votre situation pratique et comment s'y conformer ne sont pas très claires. Par ailleurs, la réalisation de nouveaux tests sur les tuyaux est régulièrement source de confusion. Sont-ils ou non obligatoires ? Une seule réponse à cette question : Ils sont bien obligatoires ! Nous vous expliquons le principe ci-dessous.
Tuyaux en cours d'utilisation
Les nouveaux ensembles de tuyaux sont livrés de plus en plus souvent avec un rapport d'essai de pression. Cela signifie que vous recevez un certificat lorsque vous commandez un tuyau avec un rapport d'essai de pression. Ce certificat prouve que le nouveau tuyau est sûr et qu'il a résisté à la pression d'essai requise par la loi.
Dans la phase d'utilisation, votre tuyau est exposé à diverses influences. Considérons, par exemple, les pressions de service variables, les températures d'utilisation et les procédures de nettoyage. Tous ces facteurs et d'autres exercent une influence négative sur les propriétés mécaniques du tuyau. Cela peut avoir pour effet, entre autres, d'affaiblir la résistance des gaines à la pression ainsi que la connexion entre le tuyau et le raccord.
L'affaiblissement des propriétés mécaniques du tuyau risque d'en compromettre la sécurité d'utilisation. Si vous possédez ou utilisez un tuyau, il est donc important de vous assurer que le tuyau peut encore être utilisé sans risque.
Législation
Les tuyaux relèvent du Code de bonnes pratiques pour les équipements sous pression. La législation se réfère à cette directive depuis mai 2015 et considère que l'utilisateur est soumis à un devoir de diligence. Le devoir de diligence est défini comme suit dans la directive :
Obligation générale (responsabilité principale) de l'utilisateur de veiller à l'intégrité technique des moyens de production, y compris les équipements sous pression fixes (stationnaires), afin d'assurer la sécurité et la protection de la santé et de l'environnement.
Le Nederlands Praktijk Richtlijn 5527 (Code néerlandais de bonnes pratiques, NPR 5527) vous apporte les informations nécessaires vous permettant de prouver que vous respectez ce devoir de diligence. Il indique exactement pourquoi, comment, à quelle pression et à quels intervalles différents types de tuyaux doivent être à nouveau testés. Attention ! La NPR 5527 est applicable à tous les tuyaux. Même les tuyaux avec des applications apparemment inoffensives sont concernés par la présente directive.
Comment faire réaliser de nouveaux tests
Pour vérifier que vos tuyaux peuvent être utilisés en toute sécurité, faites-les tester à nouveau. La directive NPR5527 spécifie un intervalle d'inspection d'un an. Cependant, vous n'êtes pas obligé(e) de suivre cet intervalle si vous êtes capable de démontrer à l'aide d'une analyse des risques que c'est légitime.
L'inspection des tuyaux en phase d'utilisation se présente en deux volets, dont l'un est une vérification réalisée par l'utilisateur lui-même, ce qui est une pratique courante. Si un tuyau est fissuré, bosselé ou fortement desséché, il faut le remplacer.
L'autre volet consiste à faire inspecter les tuyaux par un expert. Cette inspection est effectuée en deux parties ; on réalise tout d’abord un contrôle visuel qui permet d'évaluer si un tuyau présente des signes d'usure visibles. Si le tuyau réussit ce test, un test de pression hydrostatique est ensuite réalisé.
Réalisation de tests
Effectuez vous-même une inspection visuelle simple de votre tuyau. Dans la directive NPR 5527, vous retrouverez tous les points importants. Vous pouvez les
télécharger ici. L'inspection comprend notamment une vérification
des fuites, des dommages, du mode d'installation et des décharges d'électricité statique.
Si cette inspection ne répond pas aux critères requis, il est nécessaire de réparer le tuyau ou de le mettre entièrement hors service. Les critères de
la NPR 5527 vous permettent de prononcer un jugement fiable sur l'état de votre tuyau.
Conseil : Découvrez ici comment tester vous-même les tuyaux à vapeur en toute sécurité.
Tests réalisés par un expert
Toutefois, l'inspection visuelle réalisée à titre personnel n'offre qu'une image superficielle de l'état du tuyau. Il est pratiquement impossible de
contrôler visuellement la qualité des gaines et de la paroi interne. De plus, il est impossible de déterminer si le tuyau répond toujours à la
pression d’essai minimale.
Pour obtenir un statut complet, vous pouvez faire tester les tuyaux par un expert.
Ce dernier contrôle le tuyau à des pressions d’essai déterminées ; il s'agit généralement d'un doublement de la pression de service maximale. En plus des fuites, le test est conçu pour détecter un changement de longueur, l'apparition de bulles sur la paroi externe, les ondulations et les torsions.
Une fois le test terminé, l'expert rédige un certificat, dans lequel sont consignés les résultats. En cas de rejet, les raisons sont mentionnées sur le certificat. Le certificat prouve que vous avez rempli votre obligation de diligence à travers un test indépendant.
Évidemment, le test de pression reflète l’état du tuyau à un moment donné et la vigilance reste de mise lors de l'utilisation des tuyaux. Cependant, les nouveaux essais permettent d'identifier un tuyau affaibli à un stade précoce et de le mettre hors service si nécessaire. Vous augmentez ainsi la sécurité et réduisez les risques sanitaires et environnementaux.
Se faire aider pour la réalisation d'un nouveau test ?
En faisant réaliser les tests par un tiers, vous avez l'assurance d'obtenir un test indépendant. Il est préférable de ne pas expédier les tuyaux, mais
de demander un test sur place. Les tuyaux sont mis hors service moins longtemps. Vous limitez ainsi les temps d'arrêt de votre entreprise et donc les
coûts associés aux tests de tuyaux.
ERIKS dispose d'une équipe d'experts qui peuvent réaliser les nouveaux tests sur place. Contactez nos spécialistes directement pour plus
d'informations. Vous pouvez les joindre par téléphone au +32 (0)3 829 28 60 ou par e-mail à hoses@eriks.be.