CategoryPage

Stopbuspakkingen (19 resultaten bevatten 558 Artikelen)


Grid
Lijst
Grid
Lijst

Stopfbuchsenpackungen

Stopfbuchsenpackungen oder Stopfbuchsendichtungen dienen als Wellendichtungen in verschiedenen Industriezweigen, wie der chemischen, petrochemischen und Lebensmittelindustrie. Es gibt zwei Arten von Stopfbuchsenpackungen:

  • Pumpenwellendichtungen zum Abdichten von rotierenden Wellen oder Plungerpumpen;
  • Spindeldichtungen zum Abdichten der Spindel eines Ventils.

Stopfbuchsenpackungen müssen geschmiert werden. Beim Kauf einer Stopfbuchsenpackung ist es des Weiteren wichtig, auf die Form, die Abmessungen und das Material des Produkts zu achten.

Formen von Stopfbuchsenpackungen

ERIKS bietet Stopfbuchsenpackungen in verschiedenen Formen an. Sowohl die Pumpenpackungen als auch die Spindeldichtungen sind als Rollenware erhältlich, mit der Sie die richtige Dichtung für Ihre Anwendung selbst herstellen können, sowie als maßgefertigte Packungsringe.

Es ist sinnvoll, immer eine Rolle des gewünschten Produkts vorrätig zu haben. Auf diese Weise können Sie bei Bedarf sofort eine neue Stopfbuchsenpackung in der gewünschten Größe herstellen. Achten Sie bei der Montage stets darauf, dass die Naht der verschiedenen Ringe versetzt ist, damit Ihre Stopfbuchspackung sicher an ihrem Platz bleibt. Kennen Sie die Abmessungen Ihrer Anwendung und sind Sie auf der Suche nach einem besonders robusten Produkt? Dann sollten Sie eine HAMAR Stopfbuchsenpackung aus unserem Sortiment wählen.

Abmessungen von Stopfbuchsenpackungen

Die Abmessungen von Stopfbuchsenpackungen sind metrisch. Berücksichtigen Sie stets den Wellendurchmesser, den Querschnitt der Schnur und den Raum zwischen Welle und Stopfbuchsenkammer. Wenn Sie diese Maße kennen, können Sie die richtige Größe für die verschiedenen Packungsringe mit dem Packungsschneider bestimmen.

Werkstoffe für Stopfbuchsenpackungen

Für die Herstellung von Stopfbuchsenpackungen werden verschiedene Werkstoffe verwendet. Diese Materialien werden in drei Hauptkategorien unterteilt: Naturgarn, halbsynthetisches Garn und synthetisches Garn.

Es ist wichtig, dass der Werkstoff einer Stopfbuchsenpackung nicht verkehrt auf die Anwendungsbedingungen reagiert. Daher sind stets das Medium, die Temperatur, der Druck und die Drehzahl zu beachten. Im Folgenden finden Sie einen kurzen Überblick über die drei Hauptwerkstoffe und ihre allgemeinen Eigenschaften.

  • Naturgarn (Bio-Garn) - Zu den Naturgarnen gehören Ramie, Flachs (Leinen), Jute, Hanf und Baumwolle. Die geflochtenen Packungen aus diesen Werkstoffen sind relativ günstig. Außerdem sind sie elastisch, und die Gefahr des Verschleißes der Welle bzw. Wellenbuchse ist gering. Andererseits ist der Temperaturbereich von Naturgarn klein. Auch die chemische Beständigkeit ist begrenzt.

  • Halbsynthetisches Garn (organisch-synthetisches Garn) - Zu den halbsynthetischen Garnen gehören Stopfbuchsenpackungen aus Graphit (ERI-GRAPHITE), Kohlenstoff (ERI-CARBON), Glas und Silikat. Diese Werkstoffe haben einen hohen Temperaturbereich und eine breite chemische Beständigkeit. Sie sind oft sehr teuer und haben eine mäßige Druckfestigkeit.

  • Synthetisches Garn (anorganisch-synthetisches Garn) - Zu den synthetischen Garnen gehören PTFE, PTFE/Graphit, Aramid und PAN/Acryl. Diese Werkstoffe sind im Allgemeinen resistent gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien. PTFE ist mechanisch nicht belastbar. Bei Aramid besteht die Gefahr eines Verschleißes der Welle bzw. Wellenbuchse und von Hydrolyse.

Möchten Sie mehr über die chemische Beständigkeit der einzelnen Werkstoffe erfahren? Ziehen Sie dann unseren Leitfaden zur Chemikalienbeständigkeit zu Rate.

Stopfbuchsenpackungen bei ERIKS bestellen

Bekomme ich eine Montageanleitung, wenn ich bei ERIKS eine Stopfbuchsenpackung kaufe?

Wenn Sie Ihre Stopfbuchsenpackung montieren wollen, verwenden Sie unsere Montageanleitung. Auf diese Weise können Sie sicher sein, dass Ihre Anwendung funktionsfähig bleibt. Es ist immer praktisch, einen Stechwerkzeug (für die Montage) und einen Packungszieher (für die Demontage) zur Hand zu haben.

Wie hoch ist der Preis der Stopfbuchsenpackungen von ERIKS?

Die Preise für unsere HAMAR Stopfbuchsenpackungen finden Sie auf den Produktseiten. Ist ein Preis nicht sofort sichtbar? Dann erscheint er, sobald Sie sich einloggen.

Wie lang ist die Lieferzeit der Stopfbuchsenpackungen von ERIKS?

Die Lieferzeit für eine bestimmte Stopfbuchsenpackung ist auf der Seite des jeweiligen Produkts angegeben. Benötigen Sie ein Produkt schneller? Wählen Sie dann ein anderes Material, das auch für Ihre Anwendung geeignet ist.


Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach einer guten Alternative? Setzen Sie sich einfach über das Anfrageformular mit uns in Verbindung.

Kann ich auch maßgefertigte Stopfbuchsenpackungen bestellen?

Suchen Sie eine Stopfbüchsenpackung in einer anderen Größe, Form, Farbe oder aus einem anderen Werkstoff? Lassen Sie uns Ihnen helfen und setzen Sie sich über das Anfrageformular mit uns in Verbindung.